2000101_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2000101_ja-JP

2000101_ja-JP

コンフィグ ツールを使用した MIMXRT1010-EVK ボードの SAI1 の設定

MIMXRT1010-EVKボードを購入し、例を少し使ってみました。今、私は自分のプロジェクトを作成したいと思っています。
私が理解しているように、Config Toolsを使用することが推奨される作業方法です。

オンボードオーディオDACに接続されているSAI1を使用したいです。
しかし、SAI1 の例では Peripheral ツールと Clock Config Tools を使用していない ことに気付きました。

Peripheral Config Tool を使用して SAI1 をセットアップしたいのですが。しかし、入力するフィールドが多く、接続されているDACの詳細がわかりません。では、この SAI1 を Peripheral Config Tool を使用してこのボードで使用する例はありますか。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 10:13 PM
更新者: