こんにちは、先生
RT1052チップのFlexspiインターフェースの使用方法を確認したいのですが。
1.Flexspiインターフェイスを使用して、NORフラッシュとFPGAの2つのデバイスと通信する必要があり、これらはそれぞれFlexspiAインターフェイスとFlexspiBインターフェイスに対応し、どちらも4線式通信モードを使用します。
2.システムの電源が入った後、2つのデバイスに同時にアクセスする必要があります。これは許可されていますか?具体的には、FLASHで作業しているとき、FPgasの読み書きは許可されていますか?
3.in 特に、FPGAとの通信は通常の2ms通信ですが、FLASHの動作には時間がかかりますが、FPGAとの通信周期に影響はありますか?
4.お勧めのより良いプランはありますか?
ありがとうございます!
こんにちは、ハリー
RT1052にはFlexSPIコントローラーが2つあるということですか?
NORフラッシュの動作中にハードウェアが占有されていることをどのように理解しますか?FPGAへのアクセスが遅れていますか?私が使用すると、FlexSPI_Aインターフェースの信号がFLASHに接続され、FlexSPI_B FPGAデバイスに接続されます。
2つのFlexSPIコントローラを使用して、2つのFlexSPIインターフェースを完全に独立して制御することで、FlexSPI_AとFlexSPI_Bを行うということですか?2 つの FlexSPI インターフェイスを完全に独立して制御する設定の例はどこで入手できますか。
感謝!
ジアシン