1999644_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1999644_zh-CN

1999644_zh-CN

S32K146费用问题

大家好,团队。我目前正在开发一个使用 S32K146 的项目。我在使用 EB tresos 配置 FEE 模块时遇到了一些问题。您能否提供一些答案或建议?

shiqi_seventeen_0-1732244187278.pngshiqi_seventeen_0-1732244187278.pngshiqi_seventeen_1-1732244218732.pngshiqi_seventeen_1-1732244218732.png



  1. 如图所示, Fee Block Size和F ee Virtual Page Size之间是什么关系?
  2. 当我将费用虚拟页面大小配置为 8 或 32 时,只有当费用块大小小于或等于 32 时,我才能通过 Fee_Read() 函数检索所需的数据。例如,如果我将Fee Block Size设置为 64(大于 32 的值)并将Fee Virtual Page Size设置为 32,则我无法将数据写入 D-flash,因此也无法读取数据。如果我想将费用块大小设置为 200,我该怎么做? shiqi_seventeen_2-1732244387365.pngshiqi_seventeen_2-1732244387365.png

感谢您的回复。感谢您的帮助。

回复:S32K146费用问题嗨,Lukas。现在我可以实现 FEE 功能了,因为我可以直接读出来而不需要等待它写完。你的建议很有帮助。谢谢!回复:S32K146费用问题

你好,卢卡斯!谢谢你的回复,

我复制了官方例子提供的读写函数到我的项目中使用,如你的截图所示。S32K146中一个扇区的大小为0x1000。我可以这样理解吗:“Fee Block Size”是用户定义的块大小,其最大值应小于0x1000?这是我的函数调用截图:

shiqi_seventeen_0-1732583050877.pngshiqi_seventeen_0-1732583050877.png


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 02:49 PM
更新者: