1999644_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1999644_ja-JP

1999644_ja-JP

S32K146料金の問題

こんにちは、チーム。現在、S32K146を使用してプロジェクトを開発しています。EB tresos を使用して FEE モジュールを設定しているときに、いくつかの問題が発生しました。何か答えや提案をいただけますか?

shiqi_seventeen_0-1732244187278.pngshiqi_seventeen_1-1732244218732.png



  1. 画像に示すように、 Fee Block Size とFee Virtual Page Sizeの関係は何ですか?
  2. Fee Virtual Page Sizeを8または32に設定すると、Fee Block Sizeが32以下の場合にのみ、Fee_Read()関数を使用して目的のデータを取得できます。たとえば、[ Fee Block Size ] を 64 (32 より大きい値) に設定し、[Fee Virtual Page Size ] を 32 に設定すると、D-Flash にデータを書き込むことができず、したがってデータを読み取ることができません。Fee Block Sizeを200に設定したい場合、どうすればよいですか?shiqi_seventeen_2-1732244387365.png

ご回答ありがとうございます。ご協力いただきありがとうございます。

Re:S32K146料金の問題こんにちは、ルーカス.今、私はそれが書き終わるのを待たずに直接それを読み上げたので、FEE機能を実現することができます。あなたのアドバイスはとても役に立ちます。感謝!Re:S32K146料金の問題

こんにちは、ルーカス!お返事ありがとうございます、

スクリーンショットに示すように、公式の例で提供されている読み取りおよび書き込み関数をコピーして、プロジェクトで使用しました。S32K146 の 1 セクターのサイズは 0x1000 です。「Fee Block Size」はユーザーが定義したブロックサイズであり、その最大値は0x1000未満であるべきだと理解できますか?これは私の関数呼び出しのスクリーンショットです:

shiqi_seventeen_0-1732583050877.png


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 02:50 PM
更新者: