1998343_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1998343_zh-CN

1998343_zh-CN

S32K3X4EVB-T172板是否支持OpenSDA?

1.我可以使用OpenSDA下载图像并将其放在S32K3X4EVB-T172板上吗?


换句话说,是否可以使用 S32DS 下载图像而无需连接外部调试器(j-link、multilink)?


开始使用 S32K3X4EVB-T172 汽车通用评估板 | NXP 半导体
上面说它有一个到 OpenSDA 的 USB 连接,但没有说明如何使用它。


2.我目前有一个j-link,并且有一个OpenSDA 10pin的jtag连接器,我可以将S32K344连接到它吗?


换句话说,连接到 OpenSDA 的是 MK26FN2M0VMI18,我想知道这是否是连接到 S32K344 的那个。


3.MK26FN2M0VMI18的作用是什么?


4.我是否可以获得 S32K3X4EVB-T172 中的图像?我可以获得该图像的代码吗?

我将包含 S32K3X4EVB-T172 的图像作为测试,但如果我想重新创建它,我没有原始图像。此外,每个都有示例,但似乎没有一个 SDK 可以演示 S32K3X4EVB-T172 的所有功能。

回复:S32K3X4EVB-T172板是否支持OpenSDA?

你好@velma41abbott

谢谢您的回复。

我同意你的想法。

我不知道为什么,但遗憾的是 NXP 没有为 EVB 提供 SDK。

祝你开发顺利....:)

回复:S32K3X4EVB-T172板是否支持OpenSDA?

你好@Senlent

太感谢了。我现在可以使用 OpenSDA 测试我的电路板。

记录显示,micro-b USB 未被设备管理器识别,因为它不用于数据。

我没有意识到这是电缆问题,因为我不确定我是否可以使用 OpenSDA 进行调试。


再次感谢您的回复。

回复:S32K3X4EVB-T172板是否支持OpenSDA?

你好@daigerlee_work

1.OpenSDA是一个独立的调试端口。您可以通过 USB 电缆调试 S32K3X4EVB,无需使用外部调试器

2.通过MK26FN2M0VMI18芯片模拟OpenSDA的功能,可以实现类似PEmicro的功能

3. 您还可以使用外部调试器,例如 J-Link、PEMicro 或 Lauterbach。S32K3X4EVB提供额外的外部调试器接口

4、如果MCU没有加密,那么理论上可以读取MCU内存中的二进制数据,但这不是代码,而是二进制。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 10:14 PM
更新者: