1998038_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1998038_ja-JP

1998038_ja-JP

XTALI/XTALO公差

i.MX RT1050のデータシート(消費者製品用RT1050クロスオーバープロセッサデータシート、Rev.2、2021年3月 i.MX 16ページ)には、XTALI/XTALOについて次のように記載されています。

このクロックをUSBの基準として使用する場合、厳密な周波数許容誤差とジッターがあります
必要条件。詳細については、OSC24Mの章および関連するインターフェース仕様の章を参照してください。

GW開発ガイドのリファレンスマニュアルであるデータシートに関する情報が見つかりません。


どなたかこの情報を提供していただけますか?

日時:XTALI / XTALO公差

迅速な返信ありがとうございます!

日時:XTALI / XTALO公差

これは以前のバージョンのHW開発ガイドで言及されていましたが、さまざまなアプリケーションに固有の許容要件がある可能性があるため、削除されたと思います。

イーサネットには+-50ppmの精度が必要ですが、USBには+-100ppmの精度が必要ですが、これは4桁のRT用です。

よろしくお願いいたします
オマル

日時:XTALI / XTALO公差

そしてもちろん、HW開発ガイドi.s.o.のことですか?GW開発ガイド


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 02:53 PM
更新人: