サンプルコードを使用して、GPIO 5ピン11(物理的にはピン18)でLEDを点滅させる出力を取得しようとしていますが、結果を取得できません。
マルチメータを使用して、ピン18であるグランド(ピン20)に対する電圧をチェックしています。
これがコードです
/*
* Copyright (c) 2015, Freescale Semiconductor, Inc.
* Copyright 2016-2020 NXP
* All rights reserved.
*
* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
*/
#include "pin_mux.h"
#include "clock_config.h"
#include "board.h"
#include "fsl_debug_console.h"
#include "fsl_gpio.h"
#include "fsl_iomuxc.h" // Include the IOMUXC header if not already included
/*******************************************************************************
* Definitions
******************************************************************************/
#define EXAMPLE_LED_GPIO GPIO5
#define EXAMPLE_LED_GPIO_PIN 11U
/*******************************************************************************
* Prototypes
******************************************************************************/
/*******************************************************************************
* Variables
******************************************************************************/
/* The PIN status */
volatile bool g_pinSet = false;
/*******************************************************************************
* Code
******************************************************************************/
/*!
* @brief Main function
*/
int main(void)
{
/* Define the init structure for the output LED pin*/
gpio_pin_config_t led_config = {kGPIO_DigitalOutput, 0, kGPIO_NoIntmode};
/* Board pin, clock, debug console init */
/* Board specific RDC settings */
BOARD_RdcInit();
BOARD_InitBootPins();
BOARD_BootClockRUN();
BOARD_InitDebugConsole();
BOARD_InitMemory();
/* Configure the IOMUXC for GPIO5_IO08 (physical pin 18) */
IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_ECSPI2_MOSI_GPIO5_IO11, 0U);
IOMUXC_SetPinConfig(IOMUXC_ECSPI2_MOSI_GPIO5_IO11, 0x10B0u);
/* Init output LED GPIO. */
GPIO_PinInit(EXAMPLE_LED_GPIO, EXAMPLE_LED_GPIO_PIN, &led_config);
/* Print a note to terminal. */
PRINTF("\r\n GPIO Driver example\r\n");
PRINTF("\r\n The LED is blinking.\r\n");
while (1)
{
SDK_DelayAtLeastUs(300000, SDK_DEVICE_MAXIMUM_CPU_CLOCK_FREQUENCY);
#if (defined(FSL_FEATURE_IGPIO_HAS_DR_TOGGLE) && (FSL_FEATURE_IGPIO_HAS_DR_TOGGLE == 1))
GPIO_PortToggle(EXAMPLE_LED_GPIO, 1u << EXAMPLE_LED_GPIO_PIN);
#else
if (g_pinSet)
{
GPIO_PinWrite(EXAMPLE_LED_GPIO, EXAMPLE_LED_GPIO_PIN, 0U);
g_pinSet = false;
}
else
{
GPIO_PinWrite(EXAMPLE_LED_GPIO, EXAMPLE_LED_GPIO_PIN, 1U);
g_pinSet = true;
}
#endif /* FSL_FEATURE_IGPIO_HAS_DR_TOGGLE */
}
}ご提案とテストビデオのご@Chaviraいただきありがとうございます。
主な問題は、内部プルアップ/ダウン抵抗を有効にするPKEビットを有効にしていないことでした。2つ目は、フルドライブの強度とフルスピードを設定することで、PIN番号19で3.3ボルトを得ることができました(@Chaviraによって修正されました)。
登録内容は下記の通りです。
Bits | Field | Value
-----|-------|------
[15] | | 0
[14] | | 0
[13] | | 0
[12] | HYS | 1
[11] | PUS1 | 1
[10] | PUS0 | 1
[9] | PUE | 1
[8] | PKE | 1
[7] | ODE | 0
[6] | DSE3 | 1
[5] | DSE2 | 1
[4] | DSE1 | 1
[3] | DSE0 | 1
[2] | SPEED1| 1
[1] | SPEED0| 1
[0] | SRE | 0
0001 1111 0111 1110
0x1F7E初期化は、以下の通りです。
IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_ECSPI2_MOSI_GPIO5_IO11, 0U);
IOMUXC_SetPinConfig(IOMUXC_ECSPI2_MOSI_GPIO5_IO11, 0x1F7Eu);
@Chavira、添付の図に示されているように、11でGPIO5の拡張 IO信号を示すようにEXP_IO11ピン16を使用していない理由を説明できるでしょうか。私には理解できません。(付属のハードウェアユーザーガイドの13ページの表6にも示されています。
感謝
返信とテストをしてくださった@Chaviraに感謝します。
私はvscodeとvscodeのmcuxpresso拡張子を使用してプログラムをコンパイルしています(MCUXpresso IDEではimx8m mini evkをサポートしていないため)、Ozone(JTAG)を使用してelfファイルを実行しています。
電圧計で18ピンと19ピンの両方を確認しましたが、そこには電圧が表示されません。
imx8mm-evk-rpmsg.dtbデバイスツリーファイルとLF_v6.6.36-2.1.0_images_IMX8MMEVKを使用していますA53 側の Linux イメージ。何が間違っているのか、デフォルトのデバイスツリーであるimx8mm-evk.dtbで確認したかどうかはわかりませんが、運が良かったわけではありません。
cortex M4のデバッグメッセージは、デバッグコンソールでも確認できます