SC18IS606 は、バイトの 7e ビットごとに 1 を格納しますみなさん、こんにちは、
私はBGT60UTRとSC18IS606を組み合わせて使用しようとしています。レジスターの書き込みはうまくいっているようです。しかし、レジスタの値を読み戻そうとすると。このSC18IS606は、バイトの7eビットごとに1を格納します。ロジックアナライザーでは、正しい値が来ていることがわかります。しかし、それらを読むことは正しく機能しないようです。
どなたかお役に立てれば幸いです。
よろしくお願いします。