1993467_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1993467_zh-CN

1993467_zh-CN

AFIC901N 760 870 MHz 电路原理图

你好,NXP团队,

您能否提供 AFIC901N 应用的正确原理图。如果您显示电源 7.5V 线 VDD1 和 VDD2(这些是不同的源吗?),则会创建。

先感谢您

回复:AFIC901N 760 870 MH z 电路原理图

下一个问题是关于 MMZ09332BT1 的 Vbias。我们可以使用连接到此引脚的 MCU 的 DAC 来调节输出功率吗?如果 MCU 的电源为 3.3V,我们的 RF 信号输出功率能否达到 1W?

谢谢你的帮助


回复:AFIC901N 760 870 MH z 电路原理图

是的,拉斐尔,这是有帮助的。多谢

您能帮忙解决 MMZ09332BT1 吗?这似乎是一个更好的选择,因为它不需要阶段之间的匹配。问题本质上是相同的,因为其数据表指定:VCC1 = VCC2 = VBIAS = 5 Vdc。这些是不同的来源还是同一个来源?另外,什么是掉电电压?它是输出还是输入?数据表根本不清楚。感谢您的帮助。(这个数据表好多了;至少它包含一个原理图)

回复:AFIC901N 760 870 MH z 电路原理图

你好,拉斐尔,

謝謝您的回覆。

我有 2s(7.5V)电池。你的意思是我需要降压-升压转换(7.5V 输出)。

第一个为 VDD1,第二个为 VDD2。我应该为他们创造一些时间延迟吗?例如,从第一个分压器的输出到第二个 EN ?

也许您知道模型转换通常与 AFIC901 一起使用吗?

先感谢您

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-22-2025 07:36 AM
Updated by: