こんにちはnxpチーム、
AFIC901Nアプリケーションの正しい回路図を提供していただけますか。電源7.5VラインVDD1とVDD2を表示すると作成されます(これらは異なるソースですか?
よろしくお願いいたします
そして、次の質問はMMZ09332BT1のVbiasについてです。このピンに接続されたマイコンのDACで出力電力をチューニングできますか?MCUに3.3Vの電源がある場合、RF信号の出力電力は1Wに達する可能性がありますか?
助けてくれてありがとう
はい、ラファエル、それは助けです。どうもありがとうございます
MMZ09332BT1を手伝ってもらえますか?ステージ間のマッチングを必要としないため、より良いオプションのようです。この質問は基本的に同じで、データシートにはVCC1 = VCC2 = VBIAS = 5 Vdcと明記されています。これらは異なる情報源ですか、それとも1つですか?また、パワーダウン電圧とは何ですか?それは出力ですか、それとも入力ですか?データシートはまったく明確ではありません。ご協力いただきありがとうございます。(このデータシートははるかに優れています。少なくとも回路図が含まれています)
こんにちはラファエル、
回答ありがとうございます。
私は2秒(7.5V)を持っています電池。あなたは私が昇降圧変換(7.5V出力)する必要があるということです。
1 つ目は VDD1 用、2 つ目は VDD2 用です。私は彼らのためにいくらかの時間遅延を作成する必要がありますか?たとえば、1 から分圧器を通した出力は EN 2 番目になりますか?
たぶん、モデルは通常AFIC901で使用するものを変換することをご存知ですか?
よろしくお願いいたします