1993259_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1993259_ja-JP

1993259_ja-JP

S32K312 割り込みを速くする方法は?

こんにちは、私は1MHz PWMの5パルスを生成したいので、PWMパルスの数を制御するためにPit_Ipを使用します:(1)ピットカウンター5usを開始し、Emios_PWMデューティを設定します(2)ピットが割り込みに当たったとき、エミオスを停止します。

しかし、実際のパルス数は5以上なので、私はプロジェクトを作成し、Pitがどれだけ速くPit割り込みできるかを把握するために、PitとSiul2とIntCtrlのみを含めます。

これがメインコードです(ピットの例とほぼ同じ、PTE12->LEDピン):

Vandarkholme_0-1731465146757.png

7us / 5us / 1usを試しましたが、制限は6.2usで、6.2usより速くすることはできません

Vandarkholme_1-1731465436388.jpeg

Vandarkholme_2-1731465452445.jpeg

では、割り込みを高速化する方法は?(ところで、私もemios_pwmの自己割り込みを試しましたが、正しい時間で割り込みもできません)


Re:s32k312より速く中断する方法は?

Hello @Vandarkholme,

eMIOS を使用すると、バッファ PWM モードで 5 番目の PWM 期間中に PWM 出力をディスエーブルできます。

63.5.3.18.9タイミングの例:アクティブ出力の無効化を参照してください。

デューティサイクルが50%の場合、FlexIOを使用して5パルスをシフトアウトできます(エミュレートされたSPIや1MHzのボーレートなど)。


BR, Daniel



タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 01:05 AM
更新者: