こんにちは
iMXRT10xxシリーズプロセッサで新しいプロジェクトを開始したいです。
私はVSCodeのためにMCUXpressoとMCUXpressoまたはVSCodeを使用できることを理解しています。
それらは同じですが、IDEが異なるだけですか?
それとも、ZephyrとMCUXpressorに基づくVSCode用のMCUXpressoはそうではありませんか?
では、拡張機能でVSCodeを使用する場合、MCUXpressまたはZephyrのどちらかを選択できますか?
私が正しく理解していれば、MCUXpressはUartsやI2Cなどのチップリソースの設定を処理します。
私の知る限り、Zephyrも同じことをしています(より一般的な方法で?
それで、私はそれらの中から選択する必要がありますか?