1990893_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1990893_ja-JP

1990893_ja-JP

S32K312 は CAN エラー コールバック問題に入ることができません

こんにちは、環境はDS3.5+RTD3.0.0です

S32K312_CAN_TX_RX_using_MB_Interruptルーチンにおいて、CANラインが切断されているかCANHとCANLが短絡している場合、error_callback()に遷移しません。main_can_task()では、FLEXCAN_STATUS_BUSYが2(ビジー状態)として読み出されます。error_callback()に遷移する可能性のあるエラーの種類は何でしょうか?解析にご協力ください。

デモプログラムを添付します。

ありがとう!

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 10:25 PM
更新人: