1989340_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1989340_zh-CN

1989340_zh-CN

Taplinx iOS 应用程序在标签响应时崩溃

您好,我按照UG10045.pdf 的说明创建了 iOS 应用程序。我创建了 ApduExchangeWithByteArray 方法并实现了其内容。但是,当将标签的响应发送回 Taplinx 库时,应用程序崩溃了,设备日志中显示以下内容:

Time	Device Name	Type	PID	Tag	Message
Nov  6 20:44:31	iPhone	Notice	5223	MobileFacilityApp	Command Set - 1
Nov  6 20:44:31	iPhone	Notice	5223	MobileFacilityApp	Command Set - Native
Nov  6 20:44:31	iPhone	Error	0	kernel(Sandbox)	Sandbox: MobileFacilityApp(5223) deny(1) sysctl-read kern.bootargs
Nov  6 20:44:38	iPhone	Notice	5223	MobileFacilityApp(UIKitCore)	Received memory warning.
Nov  6 20:44:38	iPhone	Notice	5223	MobileFacilityApp(UIKitCore)	Received memory warning.
Nov  6 20:44:40	iPhone	Notice	0	kernel	EXC_RESOURCE -> MobileFacilityApp[5223] exceeded mem limit: InactiveHard 3072 MB (fatal)
Nov  6 20:44:40	iPhone	Notice	0	kernel	memorystatus: killing process 5223 [MobileFacilityApp] in high band FOREGROUND (100) - memorystatus_available_pages: 44859

当我将空响应发回 taplinx 库(仅 TL_TagAPDUResponse 而未设置 ResponseData)时 - 应用程序不会崩溃,并且我收到有关响应不完整的错误(这是预期的)。我做错了什么?

回复:Taplinx iOS 应用程序因标签响应而崩溃后续 - 当我将我的实现更改为使用提供的 TapLinxApduHandler 而不是提供我自己的时 - 那么 apduExchangeWithByteArray 确实符合合同 - (nullable TL_TagAPDUResponse *)apduExchangeWithByteArray:(NSData *_Nonnull)apduData;回复:Taplinx iOS 应用程序因标签响应而崩溃

@ukcas - taplinx ios 库的哪个版本是“当前”版本?因为我使用的是 2.0.0 版本,当我从 apduExchange 方法返回 TL_TagAPDUResponse 时,它肯定会崩溃,所以它必须是 j2objc 库中的原始 IOSByteArray。我正在使用 taplinx 库的 c# 绑定,但这在这个问题上无关紧要。

回复:Taplinx iOS 应用程序因标签响应而崩溃你好
崩溃肯定来自 taplinx 库,因为当我更改
- (可空 TL_TagAPDUResponse *)apduExchangeWithByteArray:(NSData *_Nonnull)apduData;
实际上:
- (可空的IOSByteArray *)apduExchangeWithByteArray:(IOSByteArray * _Nonnull)apduData;
它开始发挥作用

回复:Taplinx iOS 应用程序因标签响应而崩溃

你好,达米安,

也许错误的原因是由于超出了内存限制而不是 TapLinx 库?

MobileFacilityApp[5223] exceeded mem limit: InactiveHard 3072 MB (fatal)

集成TapLinx库的应用程序可以按如下方式使用(无需在顶层实现ApduExchange)

将委托设置为 APDUHandler

let reader = TL_IOSNFCReader(uid: tag.identifier, historicalBytes: tag.historicalBytes ?? Data())

handler = TapLinxApduHandler(reader: reader)

handler.delegate = self

                

libraryManager?.setApduHandlerWithApduHandler(handler)

下一步是在应用程序内部实现协议方法


func apduExchange(withByteArray apduData: Data) -> TL_TagAPDUResponse? {

        var tagAPDUResponse: TL_TagAPDUResponse?

       

        if connectedTag != nil {

            // Send Tag Type Native of ISO and the apdu as NFCISO7816APDU

            executeAPDUCommandOn7816Tag(tagType: tagtype, apdu: apdu) { data in

                let appendedData = data


                tagAPDUResponse = TL_TagAPDUResponse(responseData: appendedData, tag: self.currentTag)

                semaphore.signal()

            }

            let _ = semaphore.wait(timeout: .now() + 3.0)

        } else if connectedMifareTag != nil {

            let semaphore = DispatchSemaphore(value: 0)

           

            print("MIFARE CAPDU -> \(apduData.hex)")

           

            executeAPDUCommandOnMIFARETag(apdu: apduData) { data in

                print("RAPDU <- Data: \(data.hex)")

                tagAPDUResponse = TL_TagAPDUResponse(responseData: data, tag: self.currentTag)

                semaphore.signal()

            }

            let _ = semaphore.wait(timeout: .now() + 3.0)

        }

        print("Tag Response \(String(describing: tagAPDUResponse))")

        return tagAPDUResponse

    }

希望这种简化能对您有所帮助。


顺祝商祺!

TapLinx团队

回复:Taplinx iOS 应用程序因标签响应而崩溃

还有一件事 - apduData 实际上也是 IOSByteArray,而不是 NSData

回复:Taplinx iOS 应用程序因标签响应而崩溃

显然 TapLinx-v2.0.0 中包含的标题都是错误的。在TapLinxApduHandler.h中我们看到声明:

- (nullable TL_TagAPDUResponse *)apduExchangeWithByteArray:(NSData *_Nonnull)apduData;

但实际上我们应该返回 IOSByteArray*,否则应用程序将崩溃并出现上述症状

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 10:27 PM
Updated by: