1986288_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1986288_ja-JP

1986288_ja-JP

DDR T2081 プロセッサからの u-boot のデバッグ

こんにちはNxpチーム、

T2081 プロセッサの NOR フラッシュ用の U-Boot を正常にビルドし、U-Boot プロンプトに到達しました。ただし、現在、イーサネットは動作していないため、さらにデバッグを実行するのは困難です。

デバッグプロセスを容易にするために、USB経由でDDRにファイルをロードできるため、U-BootをDDRから実行するようにコンパイルしたいと思います。

この構成を有効にするための適切なコンパイル オプションについて教えてください。

QorIQ T2デバイス日時:DDR T2081プロセッサからのu-bootのデバッグ

この変更が必要なのは、CodeWarrior を使用して U-Boot を NOR に書き込むのにかなりの時間がかかるためです。U-Boot を DDR にロードすると、開発プロセスのターンアラウンド タイムが短縮されます。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-22-2025 07:44 AM
更新人: