1985358_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1985358_ja-JP

1985358_ja-JP

i.MX7 Solo LCD信号とピン配置

ご列席の皆様、

私はここのような同様の問題を抱えています:

https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/i-MX7-LCD-Pinout/m-p/1599101

しかし、私の質問は24ビット幅のLCDインターフェースです。

データシート ( IMX7SCEC Rev. 7, 09/2023 ) にもリファレンス マニュアル ( IMX7SRM Rev. 0.1, 08/2016 ) にも、どのピンが信号 R[0], R[1] に属しているかがわかりません。G[0]、G[1]、....B[0]、...[7]。
この情報は、HW回路を設計するために不可欠です。

ここでは、信号は次のようになります。

LCD_DATA[00-07] = B[0-7]

LCD_DATA[08-15]=G[0-7]

LCD_DATA[16-23]=R[0-7] ?

つまり、LCD_DATA[00] = B0, LCD_DATA[01]= B1, ....そしてLCD_DATA[22]=R6、LCD_DATA23=R7、それぞれです。私は正しいですか?

これらの信号とそのピン配置の具体的な宣言は、ドキュメントのどこで確認できますか。

 

日時:i.MX7ソロLCD信号とピン配置

こんにちは

はい、その通りです。
LCD_DATA[00-07] = B[0-7]
LCD_DATA[08-15]=G[0-7]
LCD_DATA[16-23]=R[0-7] 

これについては、i.MX7D Sabreの回路図を参照してください。

よろしくお願いします/サルドス、
アルド。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 03:33 PM
Updated by: