1984677_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1984677_ja-JP

1984677_ja-JP

s32k118 フラッシュ動作中はI2Cデータを送信し続けます。(読み取り/書き込み)

私は、MCUを開いてフラッシュ操作を行うときに、I2Cデータを送信し続けるホストS32K118持っています。
I2Cバスの異常状態が発生しました。I2Cバス
がFlash動作の影響を受ける理由がわかりません。

Re:s32k118フラッシュ動作が行われている間、I2Cデータを送信し続けます。(読み取り/書き込み)

Hi@Yooyi

1.GPIOポートを使用してスレーブのステータスを示すなど、一部のハンドシェイク操作を実行でき、マスターはスレーブが通常の操作を再開するまで送信を一時停止できます。


2. または、マスターが通信障害を確認してから送信を一時停止します

Re:s32k118フラッシュ動作が行われている間、I2Cデータを送信し続けます。(読み取り/書き込み)異常な波形パターンが発生すると、I2Cが損傷し、I2Cが正常に通信できなくなる可能性があります。この問題を効果的に解決できる方法はありますか?Re:s32k118フラッシュ動作が行われている間、I2Cデータを送信し続けます。(読み取り/書き込み)

Hi@Yooyi

I2Cプロトコルでは、クロックはマスターノードから来ていますが、スレーブノードはマスターからクロックを受動的に受信することしかできませんが、スレーブは作業中にマスターからクロックを保持または解放できるため、クロックステータスはマスターによって完全に決定されません。
プログラムをMCUに書き込むと、スレーブノードは正常に動作せず、常にクロックを保持または解放し、このエラー状態になる可能性があります。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 03:37 PM
Updated by: