1984589_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1984589_ja-JP

1984589_ja-JP

s32K31x Flash書き込みの問題

ブート開発でs32k310を使用していたとき、0x440000後にフラッシュに書き込めず、MCRSのPEPレジスタが1に設定されていることがわかりました。0x400000-0x43ffffで手術をしても、そのような問題はないでしょう。

Re: s32K31x Flash 書き込み問題

このSPELOCKレジスタをどのように0にクリアしたのかお聞きしてもよろしいですか?クリアしようとしましたが、const修正d値であることが示されました

Re: s32K31x Flash 書き込み問題

こんにちはダニエル

誠にありがとうございます、試してみます。

よろしくお願いします。

エックスソング

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 03:37 PM
更新者: