1984317_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1984317_ja-JP

1984317_ja-JP

S32G BSP42に基づくM7側のマルチホストデモ

Hi,


SDK BSP42リリースではllceマルチホスト機能がサポートされており、この機能を確認するにはM7側のデモcan_demo_linux.elfサポートが必要であることに気づきましたが、SDK BSP42リリースマニュアルに従って手動でビルドされたイメージにはこのcan_demo_linux.elfデモがないようです。

それで、デモを見つけて機能をテストすることができる場所を確認するのを手伝ってくれませんか?


ありがとうございます

Zhantao

Re:S32G BSP42に基づくM7側のllceマルチホストデモ

Hi @chenyin_h,


OK、わかりました!


ありがとうございます

Zhantao

Re:S32G BSP42に基づくM7側のllceマルチホストデモ

Hello, @hittzt 

BSP42で導入されたこの新機能に関心をお寄せいただきありがとうございます。

このデモが正式なBSPリリースに含まれていないことを残念に思いますが、BSPUMで導入されたものはLLCE FDKのサンプルであり、LLCE FDKはNXPによってリリースされたプレミアムソフトウェアであり、このチャネルを通じて直接共有することはできません。

ご不便をおかけして申し訳ございません。


BR

チェンイン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:24 AM
Updated by: