1983750_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1983750_ja-JP

1983750_ja-JP

S32K312 の SPI および SD カードの読み取りと書き込み用のドライバーはありますか?

S32K312mcuを使ってSPI経由でSDカードの読み書きを行うプロジェクトに取り組んでいますが、いつも困惑しています。STM32のcubemxではSPIを設定すると自動的にSPIピンの初期化と有効化が行われるのに対し、S32DSでは再度設定が必要なのです。STM32のドライバコードを使って移植しようとしたのですが、いつも失敗してしまいます。そこで、S32K312またはS32K3シリーズ用のSPIおよびSDカードドライバをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 10:35 PM
更新者: