Hello,
我们正在使用NXP LX2160ARDB构建通信系统,并且希望提高数据处理速度性能。为了更频繁地从 NIC 向 CPU 核心发送中断,我们应该修改内核的哪个部分?换句话说,我们想缩短中断合并间隔。
谢谢!
在lx2160a平台上,网络数据在DPAA2模块中处理。如果您的数据速率超过 DPAA2 以太网端口的吞吐量,则会导致这些数据包丢失。
您可以联系您的 DFAE,向 NXP 营销团队索取 lx2160a 以太网端口的性能数据。
此外,您可以使用 DPDK 解决方案来提高网络吞吐量。
谢谢您的回复。
有什么方法可以让 NAPI 中断更加频繁吗?
在我们的实验中,NXP 设备丢失了正在接收的数据包。
请参考下图。
当然,我们实验中的数据速率非常高。
然而,如果可能的话,我们希望它变得更快。
有没有办法防止这些数据包丢失?
谢谢!
内核 NAPI 中断很少见,改变这一点不会提高吞吐量。