1982884_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1982884_ja-JP

1982884_ja-JP

割り込み合体

Hello,

NXP LX2160ARDBを使用して通信システムを構築していますが、データ処理速度のパフォーマンスを向上させたいと考えています。NICからCPUコアに割り込みをより頻繁に送信するには、カーネルのどの部分を変更する必要がありますか?つまり、割り込みの合体間隔を短くしたいのです。

ありがとうございます。

Re:割り込み合体

lx2160a プラットフォームでは、ネットワークデータは DPAA2 モジュールで処理されています。データ レートが DPAA2 イーサネット ポートのスループットを超えると、それらのパケットが失われます。

DFAEに連絡して、NXPマーケティングチームからlx2160aイーサネットポートのパフォーマンスデータを求めることができます。

さらに、DPDK ソリューションを使用して、ネットワークのスループットを向上させることもできます。

Re:割り込み合体

返信ありがとうございます。
NAPI割り込みをより頻繁にする方法はありますか?

この実験では、NXPデバイスは受信中のパケットを失っています。
下図をご参照ください。

もちろん、私たちの実験のデータレートは非常に高いです。
しかし、できればもっと速くしたいと思っています。
これらのパケットの損失を防ぐ方法はありますか?

ありがとうございます。

Re:割り込み合体

カーネルの NAPI 割り込みはまれであり、これを変更してもスループットは向上しません。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 12:55 AM
Updated by: