1981652_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1981652_ja-JP

1981652_ja-JP

LPC54616 CANFDはBRSエラーを使用します

LPC54616チップを使う場合、CANFD中にBRSを受け取りたい場合、初期化時にCANFDとBRSビットを設定するだけでいいですよね?下図を添付します(メッセージRAMと割り込みの設定は成功しており、標準フレームとbrsなしのFDフレームは正常に受け入れることができます)

_0-1729826349633.png


日時:LPC54616 CANFDはBRSエラーを使用します

私はこの問題を解決しました、あなたの助けに感謝します

日時:LPC54616 CANFDはBRSエラーを使用します

Hi,

次の図に示すように、FD(Flexible Data rate)を使用すると、従来のデータサイズは8バイトですが、FD機能を使用すると、1つのCANフレームでデータサイズを拡張できます。

送信機と受信機の両方のフレームに対して、FDF、BRS、DLC ビットを構成する必要があります。制御/ID ビットとデータ ビットは異なるレートで転送されるため、2 つの CAN ビット レートを定義する必要があります。

Plsはセクション35.14.1.3を参照してくださいUM10912.pdfでのCAN FD操作。

それがあなたを助けることができることを願っています

BR

シャンジュン・ロン

xiangjun_rong_0-1730167689007.png




标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-06-2026 01:25 AM
更新人: