ファイル「S32G2_LinuxBSP_42.0_Test_Specification.pdf」内
いつもこう言っています。
Ubootコンソールで登録NCF_S0確認してください
md.l 0x4030C080 1
たとえば、「6.1.2テスト手順」
ステップス:
1. Linuxコンソールを起動します
2. adcを読み取るコマンドを実行します(少なくとも数日間実行する必要があります)
エコー 1 > /sys/bus/iio/devices/iio:device0/scan_elements/in_voltage4_en
エコー 4096 > /sys/bus/iio/devices/iio:device0/buffer/length
つつ:
する
エコー 1 > /sys/bus/iio/devices/iio:device0/buffer/enable
hexdump -e '"iio0 :" 8/2 "%04x " "\n"' /dev/iio:device0 |ヘッド-512
echo ワンショットが終わった!
エコー 0 > /sys/bus/iio/devices/iio:device0/buffer/enable
完成です
3. UbootコンソールNCF_S0登録を確認します
md.l 0x4030C080 1
ステップ1では、すでにLinuxコンソールを使用していますが、Ubootコンソールで登録NCF_S0確認するにはどうすればよいですか?再起動後?