1981088_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1981088_ja-JP

1981088_ja-JP

bitbakeは解析レシピでハングアップ:66% |####

私はbitbakeを使用してYoctoをコンパイルしていますが、解析段階でコンパイルが66%で止まるという問題に頻繁に遭遇します。その後、無期限にハングし、続行するにはコンピューターを複数回再起動する必要があります。そうしないと、そこに留まり、前進しません。

以下はエラー情報です。

bitbake u-boot -c コンパイル
キャッシュの読み込み: 100% |##############################################################| Time: 0:00:00
Loaded 5396 entries from dependency cache.
Parsing recipes: 66% |######################################## |到着予定時刻: 0:00:00


しばらく待つとエラーが報告されます。

エラー:/home/oven/sandy/connevo/d02a_connevo_a53_sw/sources/meta-alb/recipes-extended/opendds/opendds_git.bbの解析中にExpansionError
トレースバック(最後の最後の呼び出し):
ファイル「/home/oven/sandy/connevo/d02a_connevo_a53_sw/sources/poky/bitbake/lib/bb/fetch2/.py」、1214行目、srcrev_internal_helper(ud=__init__ 、d=, name='default')にあるDataSmartオブジェクト:
srcrev == "AUTOINC"の場合:
> srcrev = ud.method.latest_revision(ud,d, 名前)

この問題を解決するのを手伝ってもらえますか?感謝。

日時:bitbakeハングで解析レシピ:66%|####こんにちは、ギリェルメ、
私は何度も試しました、それはあなたの解決策が私の問題を解決できるようです、ありがとう。
日時:bitbakeハングで解析レシピ:66%|####

ありがとうChenyin、

はい、YoctoビルドにUbuntu20.04を使用していますが、このバージョンでこの問題が発生する可能性がありますか?

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 03:50 PM
Updated by: