1980999_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1980999_ja-JP

1980999_ja-JP

T1024 ehernetインターフェースが起動しない

ねえ皆さん!

t1024ベースのボードのイメージをまとめようとしました。建物には、Buildrootツールと新しいカーネル6.1.44を使用しました。しかし、イーサネットインターフェースは立ち上がりませんが


 ip a

インターフェイスのリストを表示する

1: lo:  mtu 65536 qdisc noqueue qlen 1000                 
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00                       
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo                                              
       valid_lft forever preferred_lft forever                                  
    inet6 ::1/128 scope host                                                    
       valid_lft forever preferred_lft forever                                  
2: eth0:  mtu 1500 qdisc noop qlen 1000                    
    link/ether 00:00:00:00:01:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff                          
3: eth1:  mtu 1500 qdisc noop qlen 1000                    
    link/ether 00:00:00:00:01:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff                          
4: eth2:  mtu 1500 qdisc noop qlen 1000                    
    link/ether 00:00:00:00:01:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff                          
5: eth3:  mtu 1500 qdisc noop qlen 1000                    
    link/ether 00:00:00:00:01:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff                          
6: tunl0@NONE:  mtu 1480 qdisc noop qlen 1000                            
    link/ipip 0.0.0.0 brd 0.0.0.0                                               
7: sit0@NONE:  mtu 1480 qdisc noop qlen 1000                             
    link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0

切ない


ip link set dev eth0 up 

エラーを与える

fsl_dpaa_mac ffe4e0000.ethernet eth0: init_phy() failed

ブートログ中に、私はこれを見ることができます:

mdio_bus 0x0000000ffe4fc000: MDIO device at address 2 is missing.               
mdio_bus 0x0000000ffe4fc000: MDIO device at address 6 is missing.               
mdio_bus 0x0000000ffe4fd000: MDIO device at address 1 is missing.               
mdio_bus 0x0000000ffe4fd000: MDIO device at address 2 is missing.               
platform ffe488000.port: Adding to iommu group 15                               
platform ffe489000.port: Adding to iommu group 16                               
platform ffe48a000.port: Adding to iommu group 17                               
platform ffe48b000.port: Adding to iommu group 18                               
fsl_dpaa_mac ffe4e0000.ethernet: FMan MEMAC                                     
fsl_dpaa_mac ffe4e0000.ethernet: FMan MAC address: 00:00:00:00:01:00            
fsl_dpaa_mac ffe4e2000.ethernet: FMan MEMAC                                     
fsl_dpaa_mac ffe4e2000.ethernet: FMan MAC address: 00:00:00:00:01:01            
fsl_dpaa_mac ffe4e4000.ethernet: FMan MEMAC                                     
fsl_dpaa_mac ffe4e4000.ethernet: FMan MAC address: 00:00:00:00:01:02            
fsl_dpaa_mac ffe4e6000.ethernet: FMan MEMAC                                     
fsl_dpaa_mac ffe4e6000.ethernet: FMan MAC address: 00:00:00:00:01:03            
fsl_dpaa_mac ffe4e0000.ethernet eth0: Probed interface eth0                     
fsl_dpaa_mac ffe4e2000.ethernet eth1: Probed interface eth1                     
fsl_dpaa_mac ffe4e4000.ethernet eth2: Probed interface eth2                     
fsl_dpaa_mac ffe4e6000.ethernet eth3: Probed interface eth3

MDIOが正しく構成されていないというのは本当ですか?私はカーネルソースからのデバイスツリーを使用していますが、Ubootは以前のイメージ(カーネルバージョン3.12.27)から保持されています。新しいrootfs、dtb、uImageをRAMにロードし、そこから実行しました。

ethtool 次を見せてください:

 ethtool eth0                                                                  
Settings for eth0:                                                              
        Supported ports: [ ]                                                    
        Supported link modes:   Not reported                                    
        Supported pause frame use: No                                           
        Supports auto-negotiation: No                                           
        Supported FEC modes: Not reported                                       
        Advertised link modes:  Not reported                                    
        Advertised pause frame use: No                                          
        Advertised auto-negotiation: No                                         
        Advertised FEC modes: Not reported                                      
        Speed: Unknown!                                                         
        Duplex: Half                                                            
        Port: Twisted Pair                                                      
        PHYAD: 0                                                                
        Transceiver: internal                                                   
        Auto-negotiation: off                                                   
        MDI-X: Unknown                                                          
        Current message level: 0x00002037 (8247)                                
                               drv probe link ifdown ifup hw                    
        Link detected: no   

T1024でイーサネットを使用するための秘訣はありますか?

QorIQ SDK 2.0から新しい画像をコンパイルしようとしましたが、非常に古いツールがあり、多くのエラーで停止しました。

QorIQ T1デバイス日時:T1024 ehernetインターフェースが起動しないどうもありがとうございます。私は問題を解決しました。
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 10:39 PM
更新者: