1980721_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1980721_ja-JP

1980721_ja-JP

R45 MIPICSI2 バッファビューエラー

親愛なる、

私たちはR45 MIPIを使用して他のチップのMIPIからデータを受信していますが、現在、R45は一定時間データを受信した後、バッファエラーを報告するようになりました。MIPIの送信速度は600Mbps、R45の受信速度も600Mbpsです。

R45リファレンスマニュアルでは、バッフォーフ誤差を次のように説明しています。

 

evalin_1-1729739919559.pngevalin_1-1729739919559.pngevalin_1-1729739919559.png

R45 CSI2はどのような状況でこのエラーを報告するのでしょうか?よろしくお願いします。


Re: R45 MIPICSI2 BUFFOVF ERR

こんにちは、ピーターさん@petervlna
現在、私たちのチームはNXP S32R45を使用していますが、私たちも同じエラーに遭遇しました。ADCデータをR45 CSI2インターフェース(送信元は別のチップ)に送信しています。場合によっては、0x80000エラーコードが解消されないことがあります。(MIPIからSRAMへのADCデータ、そしてDDRメモリへの保存、ADCキャプチャは常に「バックグラウンド」(12msで2MBデータ)を実行、SPTプロセッシングはフォアグラウンドに、中間データは

何かご提案はございますか?

よろしくお願いします!

Re: R45 MIPICSI2 BUFFOVF ERR

こんにちは、

内部バッファが満杯の場合、手動で表現します。

データがいっぱいになってオーバーフローが発生する前に、必ずデータを空にする/転送してください。

DMAまたはコアトリガーによるデータ転送速度が遅すぎるのかもしれません。

よろしくお願いいたします。

ピーター

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Wednesday
Updated by: