1980240_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1980240_ja-JP

1980240_ja-JP

S32k3xx RTD 拡張の要件がありません

SK32K312 マイクロコントローラーで動作するように S32 design studio v 3.5 をインストールしましたが、S32k3xx RTC v3.0.0 の拡張機能/アップデートをインストールする必要があります

mnmurill_0-1729690655172.png

インストールは進行しているようですが、成功していません 表示されている理由は、不足している要件があることですが、その要件を取得する方法がわかりません。

mnmurill_1-1729690715214.png



Re:S32k3xx RTD拡張の要件がありません

ご支援いただき、1つ目のコメントリンク(説明書)と最後のコメントリンク(ダウンロードするファイル)を使用して、必要なセットアップのインストールを完了することができました。

Re:S32k3xx RTD拡張の要件がありません

S32K3 標準ソフトウェア -> Automotive SW - S32K3 - S32 Design Studio

Re:S32k3xx RTD拡張の要件がありません

こんにちは、ご回答ありがとうございます。ログに記録されていますが(下の図を参照)、手順3のリンクをクリックすると、nxpのプロファイルページにリダイレクトされます。

mnmurill_0-1729754472565.png


Re:S32k3xx RTD拡張の要件がありません

ダウンロード・リンクにアクセスするには、NXP.comでアカウントにログインしている必要があります。

Re:S32k3xx RTD拡張の要件がありません

こんにちは、私が指示に従った答えに感謝しますが、ステップ3でリンクのいずれかをクリックすると、NXPプロファイルにリダイレクトされます。S32k3xx RTD拡張機能をダウンロードする他の方法はありますか?

Re:S32k3xx RTD拡張の要件がありません

Hi

HOWTOを参照してオフラインインストールしてください:S32DS v3.5にS32K3 RTD 3.0.0をオフラインインストールする


よろしくお願いいたします
ロビン
-------------------------------------------------------------------------------
手記:
- この記事があなたの疑問に答えたら、「正解をマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとうございます!

- 最後の投稿から7週間スレッドをフォローしていますが、その後の返信は無視されます
新しいスレッドを開き、後で関連する質問がある場合は、閉じたスレッドを参照してください。
-------------------------------------------------------------------------------

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:17 AM
Updated by: