1980067_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1980067_ja-JP

1980067_ja-JP

Wi-Fi資格情報をPN7160に保存します

私はPN7160を使用しており、セットアップは次のとおりです。

  • Karo QS93 SoM、組み込みLinuxを実行。
  • PN7160 NFCコントローラー。

これらはI2Cを介して接続されます。

「基本」セットアップが機能しています。私はlibnfc-nciライブラリをnfcDemoAppと一緒に使用しています。NFCタグを正常にポーリングして検出でき、また、共有モードにして、たとえばWebリンクを共有できるようにして、電話をコントローラーにつなげると、そのリンクに移動するためのポップアップが表示されるようにすることもできます。

私が仕事に取り掛からないことが1つあります、それはNFCコントローラーにWi-Fi資格情報を保存することです。やってみました:

./nfcDemoApp share --type=mime -m "application/vnd.wfa.wsc" -d ""

これは - ある種 - うまくいくようです。Karo QS93でこのコマンドを実行し、NXP TagInfoアプリケーションを開いた状態で電話をNFCコントローラーにタップすると、WiFiSSIDとパスワードが正しく受信されたことがわかります。

私が試した他の何か:

./nfcDemoApp share --type=URI -u "wifi:?T=WPA2&P="

これにより、NXP TagInfoアプリケーションでも結果が得られます。

しかし、私が達成しようとしているのは、電話をNFCコントローラーにタップすると、そのWi-Fiネットワークに接続するかどうかを尋ねるプロンプトが電話に表示されることです。これはPN7160で可能ですか、また可能な場合は、いくつかの構成が欠落していますか?それとも、私は今それを間違っているだけですか?

どんな助けでも大歓迎です!

Re:PN7160にWi-Fi資格情報を保存するなぜうまくいかないのかがわかりました。Appleは、NFCタグに保存されているWi-Fi資格情報をスキャンできません。たとえば、Webリンク付きのNFCタグは機能しますが、Wi-FiだけではAppleでは機能しません。Re:PN7160にWi-Fi資格情報を保存する

PN7161は、PN7160のすべての機能に加えて、「拡張非接触ポーリング」をサポートしています。カード エミュレーション デモでは、同じように動作します。IOSの互換性の問題だと思います。 このデモは参照コードにすぎず、お客様は必要に応じて変更できます。このために内部チケットを作成しました。しかし、私はそれのための正確な時間を得ることができません。

Re:PN7160にWi-Fi資格情報を保存する

混乱させてしまい申し訳ありませんが、実は先ほどのPN7160ではなく、PN7161を使っています。

Re:PN7160にWi-Fi資格情報を保存する

Appleの電話でのテストについて詳しく教えてください。迅速な確認がないか、まったく機能しませんか? iOSバージョン、または一部のログ?

Re:PN7160にWi-Fi資格情報を保存する了解致しました!ソフトウェアチームから回答があったら教えていただけますか?
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 10:41 PM
更新人: