1979666_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1979666_zh-CN

1979666_zh-CN

如果我使用 ICU 模块来捕获 PWM,ISR 例程会被使用吗?

尊敬的恩智浦专家:

我想利用 ICU 和 eMIOS 模块来捕获 PWM 信号:

芯片型号为S32K312,四个输入引脚分别为PTD13、PTD14、PTD17和PTE5,我将PTD13分配给eMIOS通道20;将PTD 14分配给eMIOS通道21;将PTD 17分配给eMIOS通道18;将PTE5分配给eMIOS通道19。

我选择SAIC进行测量。

我想咨询一个关于中断的问题,是否必须使用中断来捕获PWM信号,如果我使用轮询函数(例如Icu_GetPulseWidth())是否会捕获PWM信号。

多谢

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-22-2025 07:54 AM
更新人: