親愛なるNXPの専門家:
ICUとeMIOSモジュールを使用してPWM信号をキャプチャしたいのですが。
チップはS32K312で、4 つの入力ピンは PTD13、PTD14、PTD17、PTE5 で、PTD13 を eMIOS チャネル 20 に、PTD 14 を eMIOS チャネル 21 に、PTD 17 を eMIOS チャネル 18 に、PTE5 を eMIOS チャネル 19 に割り当てます。
測定にはSAICを選びます。
割り込みについての質問をしたいのですが、つまり、割り込みをPWM信号をキャプチャするために使用 する必要がある かどうか、ポーリング機能、たとえばIcu_GetPulseWidth%を使用する場合にPWM信号がキャプチャされますか。
どうもありがとうございます