1979606_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1979606_ja-JP

1979606_ja-JP

SJA1110 100BASE-T1 PHYマスター/スレーブの設定方法は?

S32G-VNP-RDB2、BSP 42.0に搭載。

LinuxユーザースペースでSJA1110 100BASE-T1 PHYマスター/スレーブを設定するにはどうすればよいですか?

Re:100BASE-T1 PHYマスター/スレーブSJA1110設定する方法は?

たとえば、ボード上のJ100ケーブルの「100BASE-T1TRX8」TRX53の配線。

DSAを有効にし、インターフェイスtrx8(スレーブモードのデフォルト)を起動した後、次のようにマスターモードに設定します。

ethtool -s trx8 master-slave forced-master

Re:100BASE-T1 PHYマスター/スレーブSJA1110設定する方法は?

ご返信ありがとうございます。

しかし、「pfe-slave」は「100BASE-T1スレーブ」ではありません。

私の質問は、SJA1110 の 100BASE-T1 PHY をマスター/スレーブ モードに設定する方法です。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 10:42 PM
更新人: