1979015_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1979015_ja-JP

1979015_ja-JP

VRC_CTRLとは?

こんにちは

S32K314 MCUのパワーマネジメントセクションについて質問があります。


studyseok8466_1-1729586150245.png

【図1】


[図1]では、VRC_CTRLが内部コアに1.5Vを供給するかどうかを決定する信号であるように見えます。私の質問は、VRC_CTRL GPIOを介してBASEに入るのか、それとも別の波形として入力されるのかということです。

ご協力いただきありがとうございます!

Re:VRC_CTRLとは何ですか?ありがとうございます!!Re:VRC_CTRLとは何ですか?

Hi @malove ,

いいえ、それはあなたの写真に描かれているように、外部BJTのベースを制御するアナログ信号です。

よろしくお願いいたします。

パベル

Re:VRC_CTRLとは何ですか?

ありがとうございました@PavelL 


VRC_CTRLを使用している場合、VRC_CTRL PWMの出力は出力されますか?

Re:VRC_CTRLとは何ですか?

Hi @malove ,

VRC_CTRLを使用しない場合 (S32K3XXRM rev9 の章 42.7.3 PMC コンフィギュレーション レジスタ (CONFIG)、ビット LMBCTLEN および LMEM を参照)、ピンは PTE13 として使用できます。

よろしくお願いいたします。

パベル

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:35 AM
Updated by: