1978398_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1978398_ja-JP

1978398_ja-JP

PCAN GUIでのFlexCANメッセージフレームS32K358

こんにちは@PetrS

S32K358ボードからラップトップに接続されたCANバスにCANフレームを送信しようとしています。私は提供されたFlexCan_Ip_Example_S32K358を利用しました。

私は最初にループバックモードでプログラムを実行し、それが本来あるべきように機能していることがわかりました。次に、CANインスタンスのモードをノーマル/アクティブモードに変更し、フレームを送信してPCANソフトウェアで確認するという考えで変更しました。S32DSプロジェクトで行った構成に従ってCAN接続設定を設定しようとしましたが、フレームは取得されませんでした。次に、PCANソフトウェアによって提案された設定に従って、S32DSプロジェクトのCAN構成を設定しようとしましたが、DS32側からエラーが発生していました。

私は私のプロジェクトを添付しました、あなたはここで私を助けてもらえますか。CAN Tx フレームを取得できるように、FlexCAN ビットレート プロパティをどのように設定すればよいか教えてください。

Re: PCAN GUI での FlexCAN メッセージ フレームのS32K358

こんにちは @PetrS あなたが言ったように、私はPCAN GUIで送信されたデータフレームを取得しています!感謝

Re: PCAN GUI での FlexCAN メッセージ フレームのS32K358他の利用可能なピンを構成してみましたが、それらからも何も得られません。Re: PCAN GUI での FlexCAN メッセージ フレームのS32K358

これらのピンは、TJA1443トランシーバーを接続するため、アプリケーションに使用する必要があります。ここで何をする必要があるのか教えてください。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 03:58 PM
Updated by: