1977598_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1977598_ja-JP

1977598_ja-JP

どのようなCRC16規格が実装されていますか?

私は、ICODE SLIX ICにEASフラグを設定するソフトウェアを書こうとしてきました。データシートによると、SET EAS フラグと RESET EAS フラグはどちらもコマンドの CRC16 チェックを必要としますが、どの標準 (多項式、初期化子など) が使用されているかについて一貫した参照が見つからないようです。どなたか、使用されているCRC16規格のNXP公式ソースを教えていただけますか?

Re:どのCRC16規格が実装されていますか?

ダニエルに感謝します-そのISO規格には私が必要とするものがすべて揃っていました。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 11:11 PM
Updated by: