e5500 コアのリファレンス マニュアルによると、リセット後に TLB1 エントリがあります。また、リアルページ番号(RPN)の上位6ビットがSoCによってコアに適用されることも示されています。ただし、T1040リファレンスマニュアルでは、これらの6ビットに関する具体的な詳細は見つかりませんでした。T1040 SoCの6ビット値について教えてください。この情報は、不足している場合は T1040 SoC のドキュメントに追加すると役立つ場合があります。
ありがとうございます。
あなたの提案をありがとう、私たちはします。
この情報は、AEチームから提供された内部データベースから取得しました。
@yipingwang 情報をいただきありがとうございますが、リファレンス マニュアルのどこで見つけたかを参照していただけますか? 「00011」であることも知っていましたが、リファレンス マニュアルには記載されていません。リファレンス マニュアルのセクションを参照してください。
リセット後の TLB1 エントリ 0 のデフォルトの RPN[28-51] は fffff です。したがって、RPN[28-33] は "000011" です。