1974910_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1974910_ja-JP

1974910_ja-JP

MCUXpresso IDE 11 & 24 cannot copy the source code when importing the PN7462 SDK

みなさんこんにちは!緊急の質問があります。

MCUXpresso IDE 11および24を使用してPN7462プロジェクトを開発するには、公式SDK(SW3683.zip、NxpNfcRdLib_PN7462_v07.10.00_Pub.zip) をダウンロードし、UM10883 ドキュメントの指示に従ってプロジェクトをインポートしますが、インポートできるのはこれらの 3 つのプロジェクトだけです (NxpNfcRdLib、FreeRTOS、phOsal などのソース コードの場合、他のプロジェクトではプロジェクト名と構造ディレクトリのみをインポートできますが、ソース コードはインポートできません。


Hello everyone! I have a question and it’s quite urgent.

I am using MCUXpresso IDE 11 & 24 to develop a project for the PN7462. I downloaded the official SDKs (SW3683.zip, NxpNfcRdLib_PN7462_v07.10.00_Pub.zip) and followed the instructions in the UM10883 document to import the projects. However, only three projects (NxpNfcRdLib, FreeRTOS, phOsal) successfully imported with source code. For the other projects, only the project names and directory structures are imported, but the source code is missing.“​

Re: MCUXpresso IDE 11 & 24 は、PN7462 SDK をインポートするときにソース コードをコピーできません

どうもありがとうございます!

私はあなたが共有した方法に従いました、そしてそれはすでに解決されています。とても嬉しいです!

ただし、関連するチュートリアルとIDEがSDKの直接統合をサポートできることを願っています。

Re: MCUXpresso IDE 11 & 24 は、PN7462 SDK をインポートするときにソース コードをコピーできません

Hello,


ライブラリとデモアプリケーションのインポートは、 AN12550 の5.3.1章で説明されているのと同じ手順に従って試すことができます。PN5190 SDK に実装されていますが、PN7462 SDK では正常に動作します。

ガイドに従うと、インポートされたプロジェクトは「プロジェクトエクスプローラー」ウィンドウにすべてのソースとともにリストされます。


Itzel_UV_0-1729100602204.png


この方法では、ライブラリのインポートに問題はありませんが、それでも問題がある場合は、躊躇せずにさらに質問をしてください。


よろしくお願いします。

Itzel

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:19 AM
Updated by: