1974557_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1974557_ja-JP

1974557_ja-JP

S32 Design Studio Ver 2018.R1にIARプラグインをインストールできません

私はCasco Autoで、S32 DS IDEバージョン2018.R1をWin64に使用しています。

IARプラグインをインストールしようとすると、「リポジトリを読み取れません」というエラーが表示されます

IAR Embedded Workbench for Eclipseで指定されている指示に従っています。

Re:S32 Design Studio Ver 2018.R1にIARプラグインをインストールできません

ついにARM v2.2でIARプラグインをインストールできるようになりました。2018.R1で不可能な理由がわかりませんが、互換性の問題はありますか?しかし、私はver ARM v2.2で大丈夫です。

あなたの助けに感謝します、どうもありがとう!!

Re:S32 Design Studio Ver 2018.R1にIARプラグインをインストールできませんご意見ありがとうございました。
手動インストールを試みましたが、「操作を実行できません」というエラーが表示されました。IAR-EW 8.22.1を使用しているため、IAR-8.22のupdate-siteオプションを使用しました

Re:S32 Design Studio Ver 2018.R1にIARプラグインをインストールできません

エラーの添付

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 10:47 PM
更新者: