こんにちは、私はUG10045.pdfをフォローしようとしています-TapLinx iOSSDKで開発を開始します。以下は、そのガイドからの抜粋です。
3.4 APDU通信のデリゲートメソッドの実装
TapLinx iOSライブラリとタグ(またはカード)と通信するには、内部に作成されるデリゲートメソッド
MIFAREApduHandler は、クラスに実装する必要があります。以下はデリゲートメソッドです。
しかし、私はそのTapLinxApduHandlerProtocolをどこに実装すべきか、どのクラスに理解していませんか?Taplinx SDKのどこにクラスを渡して、そのハンダーをどこに実装したかを示す必要がありますか?AndroidのようなiOSのサンプルアプリはありますか?とても助かります。そのようなアプリがない場合、誰かがiOSで完全なsdk初期化を含むコードサンプルを共有できますか?
こんにちは@DamianD
あなたの問題はコードのデバッグのレベルに関係しているため、私たちはあなたのようなテスト環境を持っていませんので、あなたの問題はあなたがデバッグする必要があります。
こんにちは@KaiLi-残念ながら、プロジェクトフォルダ内にはswiftsourceinfoファイルしかなく、私には役に立ちません。コンパイル中にlibTapLinxLibrary.aをxcodeアプリプロジェクトに追加する(および検索パスを設定する)と、次のエラーが発生します。
/Users/xxx/Projects/xcodeproj/facilityapp/SampleTaplinxApp/SampleTaplinxApp/ContentView.swift:9:8コンパイルされたモジュールは、コンパイラ '5.10.0.13' の異なるバージョンによって作成されました。'TapLinxLibrary' を再構築して、再試行してください: /Users/xxx/Projects/xcodeproj/facilityapp/SampleTaplinxApp/TapLinxLibrary2/TapLinxLibrary.swiftmodule/arm64-apple-ios.swiftmodule\
どうすればいいのか教えていただけますか?
ありがとう、私はそれを試してみて、あなたに知らせます
こんにちは@DamianD
残念ながら、ios専用のサンプルはありませんが、SDKには参照できるものがあるはずだと思います。
sdk_TapLinx_Library_iOS\TapLinxv1.0.1\TapLinxiOSSDK\TapLinxiOSSDK\TapLinxLibrary\TapLinxLibrary.swiftmodule\Projectです。
ぜひお試しください。