1973466_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1973466_ja-JP

1973466_ja-JP

iMX8MQのU-BootでのHDMIサポートに関する質問
あいさつ

iMX8MQをベースにカスタマイズされたボードで作業しており、その上でU-BootでHDMIを機能させようとしています。MIPI-DSIからHDMIへのブリッジを使用しない、SOCからのHDMIについて話しています。

NXPのU-Bootバージョン(お客様のご要望)を使用しています:lf_v2022.04、タグ: LF-6.1.1-1.0.0.
 
問題は、HDMIがU-Bootでそのまま動作せず、この機能がまったくサポートされているかどうかを確認するためのNXPのEVKボードがないことです。
 
さらに、NXPの公式ドキュメントにはこの質問に対する答えが見つかりません。
 
しかし、iMX8MP SoC では、現時点では U-Boot で HDMI がサポートされていないと明確に述べられている同様のトピックがいくつか見つかりました。

ここで、HMDIの実装はiMX8MPとiMX8MQで非常に似ていると推測しているため、U-BootでHDMIを機能させるのに時間を費やすべきではありません。

可能であれば、NXP のリファレンス ソフトウェアを使用して、HDMI ビデオ出力がリファレンス EVK デザインでサポートされているかどうかを明確にしていただけますか。

よろしくお願いいたします
ミハイル・バニュリン。
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 04:12 PM
Updated by: