1973371_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1973371_ja-JP

1973371_ja-JP

NFCコックピット - USB-VCOM経由で64バイト以上を転送

Hello,

NFC Cockpit v8.1.0.0 を CLEV6630BM 開発ボードで使用しています。いくつかのタグで遊んでいると、非常に長いデータブロックの問題に遭遇しました。確認したところ、VCOMは複数のチャンクに分割する前に、最大64バイトしかサポートしていないようです。64 バイトを超えると、致命的なエラーが発生します。

デバッグ中は、UcBalPCTestApp.exeツールを使用してUSB-VCOMをキャッチしました。このケースに添付されているログを見つけてください。複数のデータチャンク(>64バイト)を送信する必要がある場合、すぐに失敗することがわかります。

この制限を回避する方法はありますか?

ご支援いただきありがとうございます!

NFCフロントエンド・ソリューションNFCリーダー・ライブラリ日時:NFCコックピット - USB-VCOMを介して64バイト以上を転送

こんにちは@EduardoZamora 

前回の投稿は忘れてください。私はいくつかのJLinkハードウェアを見つけ、CLEV6630BM FWをNFCCockpitインストールディレクトリ(firmware / Secondary_RC663 / BootLoader_And_Nfcrdlib_SimplifiedAPI_EMVCo_Secondary.bin)で提案された最新のものに更新することができました。デフォルトのFWがVCOMドライバーを適切に処理しないとは思いませんでした...

ポインタをありがとう!

日時:NFCコックピット - USB-VCOMを介して64バイト以上を転送とにかくファームウェアを更新してみます。日時:NFCコックピット - USB-VCOMを介して64バイト以上を転送

こんにちは@EduardoZamora 

迅速なフィードバックをありがとう。私たちはそれについてソフトウェア開発を行っていないので、LPC FWには触れていません。ガイドラインのようにドライバーをインストールしましたが、NFCockpitは、使用しているコマンドに関係なく、一般的に正常に動作しています。また、念のためドライバーを再インストールしようとしましたが、最新バージョンのNFCCockpit8.1.0.0を使用しています。

このシナリオでは、Type A PICCを使用して次の手順を実行します。

  1. レイヤー3のアクティブ化-> OK
  2. レイヤー4をアクティブにする-> OK
  3. NDEFファイルの選択(データ交換00、A4、00、0C、02、E104)-> OK
  4. X バイトの読み取り (データ交換 00 B0 0000 XX)
    1. これは 0x36 バイトまで OK です
    2. これは 0x37 バイトで失敗します

NFCCockpitのログファイルを確認すると、UcBalPCTestApp.exeツールを使用しているときと同じエラーが表示されます:0x37バイトから、何らかの理由でパケットが64バイトのパケットのチャンクに分割されているようです。

2つのログを比較すると、「ADBプロセスを読み込めません。adbが環境変数の一部であるかどうかを確認します」例外?

ありがとうございます!

日時:NFCコックピット - USB-VCOMを介して64バイト以上を転送

Hello @Yann_O

お元気でいらっしゃいますか。

確認のために、 評価ボードのクイックスタートガイド、第3章に記載されている手順に従ってCLRC663しましたか。 NXP NFC Cockpit User Guide, Section 3.3 for the NFC Cockpit FW programming(NFCコックピットFWプログラミング用)また、NFCコックピットのバージョンに応じた最新のドライバーバージョンを使用してください。

NFC Cockpitでのテストではどのような手順を踏んでいますか?これは、私の側でシナリオを再現しようとするのに役立ちます。

マイコンのBAL - PCテストアプリケーションをテストしましたが、エラーはスローされませんでした。この投稿に添付されているテストから取得したログを見つけてください。

よろしく
エドゥアルド。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:21 AM
Updated by: