1971308_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1971308_zh-CN

1971308_zh-CN

MPC5777C - 关于SRAM访问配置的问题

你好!


在阅读 MPC5777C 参考手册的“第 24 章 RAM 控制器 (PRAMC)”时,我有以下问题:


MatheusFranklin_0-1728513820922.png

1 - 什么是 64 位 WRP4 读取突发?

2 - 什么是 2-1-1-1 响应?

3 - 既然有可能执行突发写入,那么后期写入缓冲区的用途是什么?后期写入缓冲区是否会将单拍写入事务合并为多拍突发事务?

4 - PRAMC 提供了在将 RAM 读取数据返回到系统总线之前添加可选读取等待状态的可能性。“寄存器RAM读取数据是什么意思”?这些数据会在哪里注册?在哪种情况下,为读取访问添加等待状态会有益?

5 – PRAMC 或 SRAM 是否有行缓冲区来存储存储器阵列中最后访问的行?DRAM 有这种资源,但我不确定 SRAM 是否也有这种资源。

6-DRAM 遵循 JEDEC 标准来定义其命令,例如激活命令 (ACT) 和列地址选通 (CAS) 命令。MPC5777C SRAM 是否遵循此标准,并且因此可以使用相同的命令?


顺祝商祺!

Matheus

回复:MPC5777C - 关于SRAM访问配置的问题2)这些周期是指核心的时钟周期还是PRAMC的周期?

3)那么延迟写入缓冲区是一种比SRAM更快的内存吗?如果是,那么后期写入缓冲区是通过什么技术制作的?

4)参考手册说,PRAMC 的功能之一是具有“可配置的读取访问时序(零个或一个可编程的等待状态),允许在大范围的频率目标中使用”。如果没有要求使用这个可选等待状态,为什么 RM 说可选等待状态允许在大范围的频率目标中使用?
回复:MPC5777C - 关于SRAM访问配置的问题

1)4 拍包裹爆破。包装意味着首先读取需要的数据。例如,如果需要Word2,则顺序如下:Word2 - Word3 - Word0 - Word1

2) 读取第一个数据需要 2 个周期(上例中的 Word2),然后读取每个字需要 1 个周期(Word3 - Word0 - Word1)

3) 延迟写入缓冲区允许不等到写入周期结束。从 CPU 端,数据只是写入 SRAM 并终止。稍后再进行物理存储至 SRAM。

4)这意味着增加了 1 个时钟周期(那里有一个缓冲区),但我没有看到任何好处。据我所知,没有必要使用它。

5、6)不是静态RAM,不是动态RAM。它的工作方式不同。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 01:43 AM
Updated by: