こんにちは、皆さん
初めてS32K376用のピン構成ツールを使用しようとしています
「New->S32DSアプリケーションプロジェクト」から、以下の通りプロジェクトを作成しました。
エラーなしでプロジェクトをビルドできます。ピン構成ツールに切り替えると、これが私が見るものです
myprojectを選択すると、エラーが発生します。
私が欠けているものについて何か考えはありますか?
ありがとうございました。
Hi @rogi,
RTD 3.0.0を使用しているようです。このリリースはS32K376をサポートしていません。RTD 4.0.0/5.0.0 のリリース ノートを参照してください。
Best regards,
Julián
Hi,
答えをありがとう。
写真に写っているS32k376のSDKはどこで入手できますか?
S32DSにautosar RTD拡張機能をインストールするS32k396でなんとかそれを行うことができますが、S32k376をサポートするものが見つかりません
Hi @rogi
アプリケーションを作成するときは、RTD/SDK をプロジェクトにアタッチする必要があります。
Best regards,
Julián