私はディスプレイimx6q-sabresdを設定しようとしています、そしてnxpの他のブログ投稿から、人々が次のようにデバイスツリーにmxcfb *を追加していることがわかります。
mxcfb1:fb@0 {
compatible = "fsl,mxc_sdc_fb" ;
disp_dev = "lcd" ;
interface_pix_fmt = "RGB565" ;
mode_str = "CLAA-WVGA";
default_bpp = < 16 >;
int_clk = < 0 >;
late_init = < 0 >;
status = "okay" ;
};
私はカーネル5.17 imx-linuxを使用していますが、ビルド中に解析できないというエラーが表示されます。誰かが私に欠けているものを教えてもらえますか。
Hello @lyashmik
お元気でいらっしゃることを願っています。
imx6qdl-sabresd.dtsi と imx6q-sabresd.dts を参照できます。5.10 から 6.6 への変更はありません。
よろしくお願いいたします。
Salas.