Hello,
mc9s12zvmc128デバイスを使用して、プロジェクトでFreemaster over CAN(UARTまたはBDMの代わりに)を有効にしようとしています。これはサポートされていますか?
私の資料:
- FreeMASTER_Serial_Communication_Driver_V2.0
- フリーマスター 3.2
- IXXAT USB-to-CAN コンパクトデバイス
Hello,
FreeMASTER 3.xはすべてのバージョンの通信プロトコルをサポートしているため、S12Zのシリアルドライバー2.0とも互換性があります。FreeMASTERはプロトコルバージョンを自動的に検出します。
新しいドライバーが S12Z に移植されたとは思いませんが、2.0 ドライバー パッケージの例は問題なく動作するはずです。
よろしく
ミハル
私がよく理解している場合:Freemaster 3.2は、少なくともCANではFreemasterドライバーV2.0と互換性がありません(BDMとUARTはうまく機能します)。
FreeMASTER通信ドライバ3.0(S12)はどこにありますか?