1969446_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1969446_ja-JP

1969446_ja-JP

s32k3x4 -t172 debug error

このエラーが発生する理由Capture.PNG

Re:s32k3x4-t172デバッグエラープローブを交換し、その動作は正常にありがとうございますRe:s32k3x4-t172デバッグエラー

PEMicro ソフトウェアと S32DS Update 14 を更新しましたが、それでもご指摘の問題を再現できません。他の開発ボードはありますか?また、同僚がこの問題に遭遇したことはありますか?
また、ssb.PNGを見ると、インストールしたS32K3 RTDは、先ほどおっしゃったRTD 5.0.0ではなく、バージョン3.0.0 P01であることがわかります。

PEMicro Interface Settings.pngdebug Pit_Gpt_Ip_Example_S32K344.png

Re:s32k3x4-t172デバッグエラー

私はすでにすべてのソフトウェアをインストールしていますが、エラーメッセージが表示されていますが、Dioの例では、4〜5回試した後は機能しますが、周辺機器は機能しません

Re:s32k3x4 -t172デバッグエラー

私はこの問題を抱えていません、私のインストールの詳細を比較してください

S32K3 RTD 5.0.0 Installation Details.png

Re:s32k3x4 -t172デバッグエラーオンボード OPEN SDA デバッガのみを使用していますRe:s32k3x4 -t172デバッグエラーs32DSのバージョンは3.5です
および RTD 5.0.0
はい
s32k3x4evb-T172 リビジョンB2
オープンsdaで確認するだけ
Re:s32k3x4 -t172デバッグエラー

教えてください:
S32DS v3.5 にはどのバージョンの更新プログラムをインストールしましたか?
S32K3 RTDのどのバージョンですか?
PEMicro Softwareを更新しましたか?
どのS32K3開発ボードですか?S32K3X4EVB-T172 RevBまたはRevB2?
オンボードのOpenSDAではこの問題は発生せず、外部PEMicro Multilinkを使用している場合にのみ発生しました。

Re:s32k3x4 -t172デバッグエラー

外部デバッガは使用していませんが、オンボードデバッガのみを使用しています

Re:s32k3x4 -t172デバッグエラー構成方法とダウンロード先Re:s32k3x4 -t172デバッグエラー

Hi

オンボードのOpenSDA(J40)デバッガを使用することをお勧めします。

外部のPEMicro Multilinkデバッガを使用していますか?その場合は、次の点に注意してください。
「USB Multilink FX RevAおよびUniversal Rev AおよびBは、レガシーUF32 USBデバイスに基づいています。これらは、最新のプラグイン/ソフトウェアパッケージの下でPEmicroによって積極的にサポート/検証されなくなりました。
最新のサポートを受けるには、Multilink FX Rev C、Multilink Universal Rev C/D、またはMultilink ACPが必要です。

よろしくお願いいたします
ロビン
-------------------------------------------------------------------------------
手記:
- この記事があなたの疑問に答えたら、「正解をマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとうございます!

- 最後の投稿から7週間スレッドをフォローしていますが、その後の返信は無視されます
新しいスレッドを開き、後で関連する質問がある場合は、閉じたスレッドを参照してください。
-------------------------------------------------------------------------------

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-04-2026 11:12 PM
Updated by: