こんにちは
S32G-VPN-GDLBOX 900-47800 REV D1 と SW32G_RTD_4.4_4.0.2_D2306 を使用しています。
PFE-DRV_S32G_M7_MCAL_1.4.0からMasterProject_RDB2 EB Tresos環境でテストしています。イーサネットポートPFE_MAC1とPFE_MAC2は問題なく動作しますが、ポート1〜10 PFE_MAC0使用したいと思います。EB Tresos では、Serdes_1 の SerdesChannel_0 に "Use XPCS0" を追加し、Eth_43_PFE では EthCtrlPort を EMAC1 から EMAC0 に変更EthCtrlConfig_0。
ボード上のスイッチSW8がオン、SW10.1がオン、SW10.2がオフ、SW12.1がオン、SW12.2がオンオフ。
D33が緑色に点灯します。
残念ながら、1番から10番までのポートPFE_MAC0まだ通信が確立できていないので、どなたか解決策を思いつく方がいらっしゃいましたらお願いしたいと思います。
ご返信をよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします
WON0020さん、@tomasmrovec
こんにちは@won0020、
この問題は、SJA1110内部FW/設定に関連しているようです。残念ながら、それは私の範囲外であるため、私はあなたを助けることはできません。https://community.nxp.com/t5/Other-NXP-Products/bd-p/other で新しい質問をしてください、そこでは、誰かがSJA1110に関連する問題であなたを助けることができるはずです。ご不便をおかけして申し訳ございません。
この情報が役に立ったかどうか教えてください。
こんにちは、@won0020、
このページは、S32G-PFE-M-Master-A-Slave-Simple-Demoのアプリケーションに役立つ場合があります。