1968240_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1968240_ja-JP

1968240_ja-JP

S32K144:FLEXCAN_IRQHandler号

親愛 なる

最近、私たちのプロジェクトで、FlexCAN割り込みに関連する問題に遭遇しました。この現象の説明は次のとおりです。

CANインスタンス2では、メッセージを受信するために14個のメッセージバッファ(MB)を設定しました。一定期間のテストの後、RTOSタスクスケジューリング全体が応答しなくなったことが判明しました。

ブレークポイントを通じて、システムがFLEXCAN_IRQHandlerを継続的に処理していることがわかりました。さらにデバッグを進めると、対応するメッセージ バッファー割り込みがアクティブであることがわかりましたが、メッセージ バッファーの状態はFLEXCAN_MB_IDLEでした。その結果、FLEXCAN_IRQHandler はその特定のメッセージ バッファーの割り込みフラグをクリアできなくなり、FLEXCAN_IRQHandler が継続的に呼び出され、システムが他の割り込みを処理できなくなる可能性があります。

問題の再現中にメッセージ バッファーがどのように使用されていたかの概要を次に示します。

 
 

ad394996c7c0675e70945908d26720c.png

デバッグの提案をお願いします。

感謝!


日時:s32k144:FLEXCAN_IRQHandlerの問題

Hi @PetrS ,

応援よろしくお願いいたします!コードを更新しただけで、問題は再発しませんでした。



日時:s32k144:FLEXCAN_IRQHandlerの問題

Hi,

後のSDKバージョン(SDK4.0.xから)では、私が知る限り、ISRループでのトラップの可能性でこの動作が修正されました。以下は 4.0.3 のコードですバージョン。。。

PetrS_0-1728373112352.png

そのため、最新のSDKに更新してください。

BR, Petr

Re: s32k144:FLEXCAN_IRQHandler issue

SDK バージョン情報を更新します:

s32k144_sdk 3.0.0

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 02:07 AM
Updated by: