こんにちは、
現在、差圧を測定するために 2 つの MP3H6115a を使用しています。この圧力を使って空気の速度を計算します。
問題は、差圧が時間の経過とともに一定ではないことです。速度に問題が発生したため、今日はセンサを評価してもらいました。私は一日中机の上にセンサを置いて、それぞれのセンサーからの推定圧力を書き留めていましたが、時間の経過とともにその差は 0.05kPa から 0.01kPa まで変化しました。変化の頻度は非常に遅く、長期間(約 2 時間)一定です。
おそらく注目すべきは、圧力が一日中下がっているということだ。
このマターについて経験のある方はいらっしゃいますか?これは予想通りのことでしょうか?
/ トム
こんにちは、アンドレス。
回答ありがとうございます。このセンサーは以前にも使用しており、良好な結果が得られているため、その数値を実際に確認したことはありませんでした。調整する必要がありましたが、問題なく動作しました。しかし、私が現在持っているものは圧力からの出力が非線形であるため、較正することが不可能です。
フリースケールのセンサーを使用して動的圧力と静的圧力を決定するための、より信頼性の高いセットアップ方法を教えていただけますか?
最高、
トム
こんにちは、トム。
6115 の予想誤差は 1.5% で、これはおよそ 1.5kPa を意味します。0.05 ~ 0.01 kPa 程度の変動は正常です。
詳細については、 http://cache.freescale.com/files/sensors/doc/data_lib/DL200.pdf ?fsrch=1&sr=1 、3-176 ページの「圧力誤差帯域」を参照してください。
幸運を祈ります!
アンドレス