1966552_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1966552_ja-JP

1966552_ja-JP

【Androidオートモーティブ12】リリース 12.1.0_1.1.0i.MX 8QuadMaxオーディオが失敗する

コミュニティの皆さん、こんにちは。

Android Automotive 12 for i.MX 8 の 3 つのリリースはすべて、サウンドを再生できません。
Android Automotive 13 イメージを実行すると、同じボードが動作することが確認されています。

オーディオジャックはスピーカーのペアに接続されており、キッチンシンクアプリを使用してサウンドを再生します。私もYouTubeの動画で試してみました。

logcatからの関連エラーは次のとおりです

11:30:08.894   385-4621  audio_hw_primary    android.hardware.audio.service  I  start_output_stream: primary: 1, out: 0xe6042d70, device: 16777216, address: bus0_media_out, mode: 0, flags 0x2
11:30:08.894   385-4621  audio_hw_primary    android.hardware.audio.service  I  select_output_device(), headphone 0 ,headset 0 ,speaker 2
11:30:08.894   385-4621  audio_hw_primary    android.hardware.audio.service  E  Failed to find card from bus 'bus0_media_out'
11:30:08.894   385-4621  audio_hw_primary    android.hardware.audio.service  D  start_output_stream: pcm_open: card: -1, pcm_device_id: 0, rate: 48000, channel: 2, format: 0, period_size: 0xc0, flag: 9
11:30:08.894   385-4621  audio_hw_primary    android.hardware.audio.service  E  start_output_stream: Invalid PCM card id: -1

Android Studioのlogcatからの完全なログエクスポートが添付されています。.logcat ファイルを使用して Android Studio にインポートし、見やすくすることができます。

日時:[Android Automotive 12]リリース12.1.0_1.1.0i.MX 8QuadMaxオーディオが失敗する

キッチンシンクアプリ->ボリュームテストを介してオーディオジャックからのオーディオを確認できます。アプリでは、バス#1をテストするときにのみ音声が聞こえます。


すべてのオーディオをオーディオジャックにルーティングする場合は、デバイスコードのタグを変更することになっているようです。

日時:[Android Automotive 12]リリース12.1.0_1.1.0i.MX 8QuadMaxオーディオが失敗する

私はこのスレッドでオーディオについてもっと読みました

すべてのオーディオをオーディオジャックにルーティングしたい場合に行く方法のようです。

これは奇妙で、幸いなことに、この動作は新しいAndroidリリースには存在しません。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-22-2025 05:50 AM
Updated by: